This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:输入放大器;输出电容

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710803/ads1015-input-output-capacitance

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADS1115

SCL 管脚是什么:输入电容(Cin)、SDA 管脚:输入电容(Cin)、输出电容(Cout)、ALERT/READY 管脚:输出电容(Cout)、ADDR 管脚:输入电容(Cin)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,


    每个引脚的电容可从器件的 IBIS 模型得出。 ADS1015和 ADS1115的此模型相同。 但是、引脚电容会因封装(DRG 或 RUG)而异。 IBIS 模型可在以下链接中找到。 只需解压缩文件并使用文本阅读器读取它。

    www.ti.com/.../sbam025

    电容将不仅仅是接头中给出的引脚电容、因为 C_comp 也会产生更多的影响。 有关 IBIS 模型结构的信息、您可以在本文档中找到相关信息:

    www.ti.com/.../snla046.pdf


    吴约瑟