请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1299您好!
我们使用 ADS1299构建了 EEG 采集板、该板基于您在 AD 转换器+套件的应用手册中提出的设计。 它的工作原理非常好、我们能够正确地获取信号。
我们只有一个问题:在我们的测试阶段开始时、我们注意到我们的测量有太多噪声、我们无法很好地读取信号。 我们决定将电路板放置在连接到 GND 的金属外壳内。 由于这还不够、我们进行了一些研究、发现让测试对象直接联系案例有助于获得正确的信号。 我们已经这么做了一段时间、但我们确实需要使我们的器件独立于它。 在我们的电流配置中、我们在差分模式下使用两个通道和一个 GND 电极(除了手部)。
我们怀疑 GND 电极的尺寸不够大、无法实现其目的、因此我们需要使用更大的表面(在本例中为手)。 我们不使用偏置电极、我理解偏置电极应有助于增加对共模信号的抑制。 这是否有助于我们的高噪声场景? 或者、直径为0.5cm 的公共电极不能为 GND 连接提供足够的接触面?
注意:我的同事 Brian 已经发布 了 一个有关使用偏置电极的问题、他被告知在使用少量电极时没有太多帮助。
谢谢阅读!
最棒的
Florencia Grosso