This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:提出 ADS8881 EVM GUI 的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710538/ads8881-question-of-ads8881-evm-gui-bring-up

器件型号:ADS8881

您好、Sirs、

我的客户无法 启动 ADS8881 EVM GUI、并显示以下错误消息。 您是否愿意提供解决问题的技巧?




非常感谢

陈耀恩
2018年7月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我正在为您研究一些答案。

    您能否确认操作系统? Win7、8、10?

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我的操作系统是 Win7。 PHI 可与其他 TI ADC EVM 配合使用。 ADS8881 EVM 软件版本 1.4.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    根据您的屏幕截图、PHI 板驱动程序和 GUI 软件已正确安装。

    这种情况之所以不起作用有几个可能的原因。

    1.是否将正确的 EVM 板连接到 PHI 板? 您能否使用 ADS8881器件确认目标板上的标记?
    2.目标板上的 EEPROM 可能已损坏、跳线 JP4是否开路?
    由于两个电路板中的一个电路板损坏、ID_PWR 未达到 EEPROM。 您能否测量 ID_PWR (U9的引脚8)并确认3.3V 电压?

    此外、您能否验证 PHI 板是否仍可与其他 EVM 板配合使用?

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用