This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710801/ads7830-ads7830

器件型号:ADS7830

尊敬的 e2e 号码;

1 μ A ADS7830  内置2.5V 基准/、器、

-->如果使用内部基准,只需要一个连接 GND 的0.1uF 电容?   外部基准和内部基准之间的差异?

2、如何使用功能引脚 COM (__LW_AT__引脚11)?  我们仅使用该 IC  来监控系统电压;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲、

    ADS7830提供了数据表中所述的+2.5V 内部基准、如果这符合您的系统要求、它可以与 REFIN/OUT 引脚上放置的0.1uF 电容器一起使用。 但是、如果您希望使用不同的基准电压运行器件、则可以根据参考数据表将外部基准连接到具有电容器的同一引脚。 在使用外部基准时、应注意使用 PD1=0时保持内部基准关闭、如表1和图15/16中所述。

    该器件的输入通道可配置为单端或差分、如表2所示。 如果在单端模式下使用、输入信号指的是 COM 引脚、需要将其连接到 GND。 如果在差分模式下使用、表2中所述的通道对可以接收差分输入、并且 COM 输入会被忽略。

    此致、

    Sandeep