This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:出厂复位和校准权重问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710220/ads1232ref-factory-reset-and-problem-with-calibration-weight

器件型号:ADS1232REF

大家好、

我已经购买了四个 ADS1232REF 器件、其中一个在秤重模式配置中分配校准重量时出现问题。

它目前是负重库存、 采用-xx.kg 格式、其他单位接受  xx.xKG 格式。

使用开关来更改数字不会有助于去除负号、并将校准重量恢复为正值。

我已尝试使用重置按钮重置设备、认为它将重置为出厂设置;但没有。

请帮助我解决此问题。

此外、校准重量的最大值为99.9KG、我正在使用容量为1000kg 的称重传感器。 我必须重新定义测量单位、因为为校准重量输入的99.9KG 值实际上代表999KG、然后将显示的值乘以因子10来测量正确的负载读数、单位为 kg。

不过、我 已经解决了这个限制、我想知道是否有方法可以在设备的配置模式或固件中更改校准重量限制、使其超过默认上限99.9KG。

我使用的单位是 V 1.2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    欢迎来到 E2E 论坛! 使用 ADS1232REF 上的按钮可能有点棘手。 配置起点基于默认值或闪存设置(如果配置已保存到闪存)。 将配置保存到闪存会很有用、因为这样可以保存设置、并且这些设置对于复位或电源断开都是非易失性的。

    我假设您知道如何进入配置模式、因为您已经进行了配置更改。 使用 CONFIG-parm 按钮(SW4和 SW5)移至 CW (校准重量)部分。 使用 parm 按钮、直到'-'符号闪烁。 使用配置值按钮(SW2和 SW3)将"-"符号更改为正值(我使用的是 SW3)。 如果您无法使用此方法更改设置、则很可能存在交换机联系问题。

    遗憾的是、ADS1232REF 设计在99.9kg 处停止。 由于这是一个评估模块、因此该限制看起来很实用。 在实验室或办公室环境中使用1000千克不是一个实际价值。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复、很幸运、我可以在这个论坛中讨论问题并获得答案。

    我尝试更改减号。 当"-"符号闪烁时、按下 SW2和 SW3按钮可更改显示的"-xx.kg"值的第一个数字。

    当第一个数字闪烁时、开关将更改第二个数字。 当第二个数字闪烁时、按下开关不会发生任何变化。

    我不认为任何开关都存在任何接触问题、因为它们在其他模式下工作良好。

    我正在使用的其他单元不存在此问题、并且闪存实体在按下开关时发生变化。

    首先、我不知道负值的变化是如何发生的、但我认为我是否可以上载固件增益并恢复出厂设置、它可以再次开始清理。

    这是令人沮丧的、因为它使单元在缩放模式下无用、尽管它在分析模式下工作正常。  

    请告诉我您对此问题的看法。

    此致、

    请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    如果您有 MSP430 JTAG 编程器、则可以按照 ADS1232REF 用户指南的第6.6节所述添加连接器。  我们目前有一个 FTP 站点、其中包含项目中的所有代码、也可以在以下位置找到:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/ADS123x_CDROM/

    我不确定该网站的有效期会有多长、以及将来可供下载的内容。  我们计划在不久的将来淘汰 ADS1232REF、并改用 BoosterPack 格式。

    有一个固件下载程序可与 USB 一起使用、可在其中一个子文件夹中找到。

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/ADS123x_CDROM/Firmware/ADS1232REF_Firmware_Installer/ads1232ref-new-fw-1.1.0d.exe

    此代码与1.2版本的唯一区别是合同制造商使用的测试例程。  固件下载程序要求 COM 端口为 COM8或更低。  COM 端口分配很可能要高得多、因此必须重新分配。  要使用此方法、还需要在 USB 编程模式位置设置 SW9。

    此致、

    Bob B