This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:TSW14DL3200EVM 的 FPGA 源代码

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709555/tsw14dl3200evm-fpga-source-code-for-tsw14dl3200evm

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200

我想  将 ADC12DL3200EVM 与 TSW14DL3200EVM 配合使用。 TI 是否提供 FPGA 代码(用于编写寄存器和数据采集)以供使用和修改? 如果是、我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adeel、

    您能解释一下您希望在 TSW14DL3200上写入/读取哪些寄存器吗? 为什么需要这样做? HSDC Pro GUI 是否提供您所需的一切? 固件必须经过我们的法律发布流程才能 发布、此过程可能需要一个月、但尚未开始。

    您是否希望在 HSDC Pro GUI 中添加特定功能?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要在我的设计中使用 ADC12DL3200。 当然、我不能仅仅刻录 TI 提供的文件并运行我的设计。 我需要完全控制。 所有寄存器都需要在启动时在 ADC 中进行编程。
    如果 TI 提供源代码、我可以通过以下方式缩短上市时间:不编写代码来发送 SPI 数据、并在 FPGA 中快速获取采样数据并将其用于处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adeel、

    因此、您需要使用 FPGA 通过 FMC 连接器对 ADC 进行编程、以驱动 SPI 接口?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 以及在 FPGA 中采集数据并将其用于处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adeel、

    此固件至少在30天内不可用。

    此致、

    Jim