This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:用于实时 ECG 数据采集的开发套件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1299EEGFE-PDK, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709998/ads1298recgfe-pdk-development-kit-for-real-time-ecg-data-acquisition

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1299EEGFE-PDKADS1292R

您好!

有人能向我推荐一些用于实时 ECG 信号采集的最新开发套件(带 ECG 传感器板和 DSP)吗?

谢谢你。

此致  

舒斯特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Setestna、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我看到您已标记 ADS1298RECGFE-PDK。 这是一个很好的选择。

    另一个选项是 ADS1299EEGFE-PDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。

    我将使用的开发套件(具有 MMB0主板 EVM 的 ADS1298RECGFE PDK)不用于实时数据采集。它也不兼容蓝牙和 SD 卡。 因此、我已经通过 C5517 EVM 和 C5515 EVM 来解决我的问题。它可能会解决问题。

    但是,您能否建议使用上述产品以外的最新 DSP 主板 EVM 来采集 ECG 信号。

    谢谢。

    此致
    舒斯特纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudestna、

    我现在明白了。 遗憾的是、我不熟悉 DSP EVM、而只是 ADC。 我建议在他们的论坛上发帖、看看他们是否能帮助提出建议。

    这是否适用于移动应用? 如果是、则通常选择 ADS1292R。