This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:直流模式期间的内部输入偏置电阻器值

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709482/ads54j40-internal-input-biasing-resistor-value-during-dc-mode

器件型号:ADS54J40

在我们的应用中、我们将以直流耦合方式使用 ADS54J40。 我们要做的一件事是将寄存器0x4F 的位0 (EN_INPUT_DC_INUSTER)设置为1。

我对通过设置该位发生的情况不完全清楚。

该 Ω 位的 kΩ 说明书:"该位通过将模拟输入和 VCM 之间的内部偏置电阻器从600 μ A 更改为5 μ A 来启用模拟输入和驱动器之间的直流耦合。"

ΔVCM、我们还收到了 TI 的演示文稿、其中指出设置该位会禁用~100mV (称为 μ V)的特定 CM 电压补偿。 除此之外、本演示还显示了处于直流使能模式的600Ohm 偏置电阻器。

我的主要问题: 当 EN_INPUT_DC_INPUT 设置为600Ohm 或5kOhm 时、输入偏置电阻器的值是多少?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    禁用 EN_INPUT_DC_INPUT (默认模式)后、偏置电阻 器为600欧姆。 启用后、这些电阻为5K 欧姆。 您能否发送您在帖子中提到的演示文稿、以便我可以再次检查它是否存在错误?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    该演示文稿是根据 NDA 发送给我们的。 我无法在论坛上发布它、我能吗? 是否可以通过 PM 将其发送给您、如果是、我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我向您发送了演示文稿的 PM。

    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    设计团队确认演示正确。 有关电阻变为5K 的陈述不正确。 这将在下一个产品说明书修订版中删除。

    此致、

    Jim