This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:I2C 通信问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708921/fdc2214evm-i2c-communication-problem

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

我可以使用 K60 (cortex M 内核 MCU)与 FDC2214,通信、但我无法使用 STC8A (具有内置 IIC 接口的8051内核 MCU) 来实现这一目的。

STC8 (FDC2214未进行 ACK 处理、未发送任何内容)

K60:(FDC2214具有 ACK 并发送了其 ID)的正确高电平位


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金阳、

    有时、我们看到某些 MCU 无法使用 FDC2214的两个 I2C 地址中的一个。 我会尝试更改 I2C 地址、看看这是否有用。 如果这不起作用、我将确保为内置 I2C 接口正确设置您的软件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我使用软件仿真 IIC 解决了这个问题