This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:ADS1251的电源问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, ADS1254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709783/ads1251-power-supply-problem-for-ads1251

器件型号:ADS1251
主题中讨论的其他器件: ADS1254

您好!
ADS1251用于数据收集
现在、MCU 电源使用3.3V。 为了避免电平匹配问题、我想为 ADS1251使用3.3V 电源。 这是可以的吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王敬刚、

    ADS1251仅由单个5V 电源供电运行、数字接口也是5V 逻辑。 您需要使用电平转换器连接3.3V MCU。

    您可以改为考虑 ADS1254。。 它允许使用第二个数字电源、并可与3.3V 逻辑连接。 它还内置多路复用器、可实现四路差分输入。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。 谢谢你。