This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:HSDC Pro 捕捉和分析窗口差异

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710089/adc32rf45evm-hsdc-pro-capture-and-analysis-window-difference

器件型号:ADC32RF45EVM

我已将捕获窗口设置为65536、将分析窗口设置为4096 (连续捕获关闭)、同时使用 TSW14J56EVM 从 ADC32RF45EVM 捕获双通道数据。 在这种情况下、当我按下 CAPTURE 按钮时、显示的 FFT 为4096点 FFT。 但在捕获的65536数据块中有16个4096个采样块。 那么、屏幕上显示的4096点 FFT 是65536样本块中所有4096点 FFT 的平均值吗? 这一点在 GUI 用户指南中并不清楚。  

持续捕获打开时的情况也是同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在捕获数量选项中输入的数量必须等于或大于在分析窗口中输入的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解该部分。

    我要问的是-在我上面提到的情形中、我捕获65536个样本、并且只使用4096个样本进行分析?

    如果是、我在其中使用捕获的65536个样本中的4096个样本? 前4096、后4096或其他其他内容? 此部分不清楚。

    如果其他样本被丢弃、 我认为如果一些样本根本不会被使用、那么将捕获窗口保持在大于分析窗口的水平是徒劳的。 这是我的观点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前4096。