This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:可以在 AVDD = 3.3V 时运行 ADS7854吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710008/ads7854-can-i-run-the-ads7854-with-avdd-3-3v

器件型号:ADS7854

我正在设计电池供电的医疗设备、我希望在 AVDD = DVDD = 3.3V 且引脚 REFIO_A / B 上的外部基准电压为2.5V 的情况下运行 ADS7854。数据表规格 AVDD 最小电压为4.5V 初始测试看上去一切正常。 是否有任何技术原因会阻止 AVDD = 3.3V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4053363:

    当在2xVREF 模式下使用器件时、外部基准电压为2.5V、允许的最小 AVDD 电源为5V。 这是必要的、因为 AVDD 不能小于预期的输入电压、其中的满量程范围为±2xVREF 或±5V。 这是±2xVREF 范围的技术原因。

     该器件还要求±1xVREF 范围的最小 AVDD 为4.5V。 不过、我需要对设计进行验证、但我相信   当器件设置 VREF=2.5V 且±1xVREF 范围时、在施加 AVDD < 4.5V 时会出现线性下降。

    非常感谢、

    Luis Chioye