This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用和禁用外部 XTAL

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709970/ads1262-using-and-disabling-the-external-xtal

器件型号:ADS1262

在我们和客户工厂通过测试后、一些外部晶体在现场几个月后停止运行、我们遇到了问题。

在大多数情况下、故障变得永久性、必须对装置进行维修;更换晶体或通过将 CLKIN 短接至接地来强制 ADS1262在内部 RC 上运行可解决问题。

是否可以强制固件使用内部 RC? 然后、可以通过固件升级来解决该问题。

我们使用的是 ABRACON ABMM-7.3728MHZ-B2-T 晶体(Mouser 器件815-ABMM-7-B2-T)、而不是推荐的晶体、因为该器件的高度较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    遗憾的是、强制通过固件使用内部振荡器的唯一方法是将 GPIO 引脚连接到 XTAL1/CLKIN 引脚。 除此之外、器件没有任何可以控制时钟源的 SPI 命令。

    如果您发现晶体过早磨损、则可能需要查看晶体的功率耗散。 通过增加晶体上的负载电容、您可以将更多电流分流到接地端、或许可以看到这是否有助于延长晶体的寿命。

    或者、应该可以将 XTAL1负载电容器更改为0欧姆电阻器、以强制 ADS1262使用内部振荡器。

    此致、
    Chris