This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:通过 FMC 使用 JESD204B 将 DAC 连接到 Xilinx KCU105

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709714/dac38j84evm-dac-to-xilinx-kcu105-using-jesd204b-via-fmc

器件型号:DAC38J84EVM

您好!

我正在尝试使用 Xilinx KCU105运行 HSDC Pro (SLAU711 march2017)。

在第7页中、您可以指示 KCU105_TI_DHCP.bit 的路径、但 该 stream文件 太旧、与 Vivado 2017.4不兼容。 MIG_1存在不受支持的问题。

在第8页中、调整 FPGA FMC 设置(第6.3节) 工作正常、但对于 IP 地址和连接 HSDC pro (第6.4节)  当我用 Tera Term VT 连接到 USB 转串行桥接器时、我只会看到一个黑窗口。图4中没有数据。  我已经安装了硅实验室双路 cp2105 USB 转 UART 桥接器。

有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F 布雷斯特、

    遗憾的是、您需要安装版本2016.3的 Vivado 才能运行此固件。 较新版本将不起作用。 对于您的另一个问题、由于您尚未对 FPGA 进行编程、我认为此信息将可用。 您是否已将以太网电缆连接到电路板?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么您不更新流文件、以便我们可以使用从 Xilinx 下载的当前 Vivado 版本 (2017.4至更高版本)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F 布雷斯特、

    Xilinx 为我们创建了此固件、并计划使用较新版本的 Vivado 更新此固件、但任务进度有所下降。 现在不确定他们是否仍有计划这样做。

    此致、

    Jim