This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:AMC1203 Mout 周期

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710047/amc1203-amc1203-mout-period

器件型号:AMC1203

您好!

对于 AMC1203、我还有另外一个问题。 您能帮我回答这些问题吗?

1、当输入电压为零时 、Mout 的周期是多少?  

当输入电压 被扩展至+280mV 和-280mV 时、相应的周期是多少?

3. Mout 的周期是恒定的还是可变的?

输入电压和输出占空比之间有何关系?

谢谢、致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    感谢您在这里提出的 AMC1203出色问题。  请参阅以下内容、如果您有任何不理解的内容、请随时与我联系。

    [引用用户="Lenna Yan]1. 当输入电压为零时、 Mout 的周期是多少?

    请查看图2 (第8页)及其下方的时序特性表。  DOUT 的周期与 MCLK 相同。  在输入为0V 或输入短路的情况下、一个密度为50%。

    [引用用户="Lenna Yan]2. 当输入电压 被扩展至+280mV 和-280mV 时、相应的周期是多少?[/引述]

    请查看图2 (第8页)和图27 (第15页)。  但是、DOUT 的周期不会改变、当您将电压增加到 FS+或 FS-时、一个密度会相应地增加或减小。  

    [引用用户="Lenna Yan]3. Mout 的周期是恒定的还是可变的?

    请查看图2 (第8页)及其下方的时序特性表。  DOUT 的周期是恒定的。

    [引用用户="Lenna Yan]4. 输入电压和输出占空比之间有何关系?

    没有关系、Mout 占空比不变、密度变化-见上文。  您必须通过两种不同的方式来查看这一点-"Out"是一系列1和0、各个位没有占空比变化、它们是100%"0"或100%"1"逐位计算。  但是、当您查看位流(例如、一系列100 Mout 位)时、您可以将其视为占空比。  对于0Vin、将有(平均) 50个零和50个1 -即占空比为50/50或50%的密度。  查看数据表的数字输出部分、第15页。