This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:IEC60601-2-25标准

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709972/afe4900-iec60601-2-25-standard

器件型号:AFE4900

您好、先生、

我的客户希望 在 ECG 手表产品上使用 AFE4900。

他们 对用于 IEC 标准的 AFE4900有疑问、 是否 与 IEC60601-2-25兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此让我们离线讨论。
    您可以通过 yadav@ti.com 向我发送邮件

    此致、
    Prabin