请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 大家好、我使用 HSDC FPGA EVM 的 MATLAB 示例来收集数据、但我似乎无法直接获取时域数据。 编写该脚本是为了收集 FFT 数据并将其加载到 MATLAB 数据集。 这个 MATLAB 脚本是否有变体可用于收集时域数据(时间与电压)、而不是在 MATLAB 中执行 FFT? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我使用 HSDC FPGA EVM 的 MATLAB 示例来收集数据、但我似乎无法直接获取时域数据。 编写该脚本是为了收集 FFT 数据并将其加载到 MATLAB 数据集。 这个 MATLAB 脚本是否有变体可用于收集时域数据(时间与电压)、而不是在 MATLAB 中执行 FFT? 谢谢!
Ajay、
您 可以使用以下自动化功能将时域数据保存到 csv/bin 文件中、
[ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation'、'Save_Raw_Data_AS_CSV'、CSVFilePathWithName、TimeoutInMS);
[ERROR_Status]= calllib ('HSDCProAutomation'、' ADC_Save_Raw_Data_As_Binary_File'、BinFilePathWithName、TimeoutInMS);
我们没有可从 HSDC Pro 返回一组时域数据的自动化功能。 您可以使用上述函数将数据保存到 csv/bin 文件、然后使用 MATLAB 从该文件读取数据。
此致、
Jim