This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC 2214 EVM 的 MSP 430的示例程序

Guru**** 2836410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708141/fdc2214evm-sample-program-of-msp-430-of-fdc-2214-evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528FDC2214

我对 FDC 2214 EVM 板上的 CPU (MSP430F5528)有疑问。

1) 1)是否可以提供 MSP430F5528软件?
从哪里可以买到它?

2) 2) MSP430F5528的软件到底在做什么?
它是否仅通过 USB 从 FDC 2214直接向 PC 应用发送和接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不提供 MSP430F5528源固件。 它所做的就是充当 USB 接口、以便您可以从传感解决方案 GUI 读取和写入 FDC2214寄存器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源固件本身是否可以仅传递数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能完全确定你要问什么。 固件仅用作 GUI 和 FDC2214之间的接口。

    我四处看看、您可以访问其中一个 FDC2214 TI 参考设计的源代码(尽管这使用不同的 MSP430): www.ti.com/.../TIDA-00474
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想要收听的内容如下。

    1) 1) MSP 430的软件只读取 FDC 2214的数据。
    2) 2) Windows 应用程序是否相同?
    Windows 应用程序是否进行某种筛选处理?
    Windows 应用程序是否有源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)正确
    2) 2) Windows 应用程序会为您执行一些数学运算、以便更轻松地设置寄存器。 我认为没有任何滤波。 寄存器映射页面可用于仅执行寄存器读取/写入。

    数据流选项卡输出原始代码或将原始代码转换为电容。 它还具有统计显示功能、可在分析数据时提供帮助。

    GUI 的源代码未分发、但我可以回答您对特定功能如何工作可能有的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供清晰的答案。
    如果您有任何问题、我会向您提出。