请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7830 我们提供模拟振动传感器、用于检查高科技机器的运行状况、并获得最佳输出、而不是使用 PLC 系统、 根据同事的建议、我购买了名为 NCD.IO 的 ADS7830高速模数转换器、但为了监控范围、我们必须根据振动峰值分析转换数据、但我不知道如何根据共享输入创建所需的输出 由振动传感器控制?
任何将此类传感器与微控制器结合使用的建议都将非常有用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Snart
您能详细说明一下您使用的是哪种模拟振动传感器吗? 您是否具有输出电压摆幅、信号频率等传感器规格。
ADS7830是一款8位、8通道 ADC。 该 ADC 将输入模拟信号转换为数字信号、MCU 可通过 I2C 接口读取数据。 有关 ADC 数据读取的详细说明、请参阅 ADS7830数据表。
这是一个8通道器件。 您的系统中有多少个振动传感器。 根据模拟振动传感器输出摆幅、您可能需要在 传感器和 ADC 之间使用信号调节块。
谢谢、此致
Abhijeet