This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到所需的 LSB 说明

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707101/finding-the-lsb-clarifications-needed

主题中讨论的其他器件:ADS1248ADS124S08

您好!

我们知道 ADC 的 LSB =(Vref/2^N)、其中 N 是分辨率

ENOB 始终小于 N

当找到我需要考虑"N"或"ENOB"的 LSB 时

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、


    在选择转换器时、您确实需要同时考虑分辨率的位数 N 和噪声的 ENOB。 然而、在大多数情况下、大多数客户应该更加关注 ENOB 的噪声。

    虽然数据转换器会报告 N 个位数、但噪声性能可能会因各种因素而异。 对于我们的许多精密 ADC、噪声将取决于数据速率、数字滤波、PGA 选择和基准电压。 如果您查看 ADS124S08或 ADS1248数据表、我们将提供一些表格、其中显示了近似噪声性能、具体取决于前面提到的因素。

    最后、大多数人会希望获得一定水平的噪声性能、以便他们能够保证一定水平的精度。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    非常感谢。
    我从您的帖子中了解的是、找到1LSB、我们认为是"N"而不是 ENOB。(如果我错了、请更正我)
    ENOB 将在输出端产生多少个无噪声位、从而影响 O/p 侧

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、


    现在我了解您的问题。 对于 LSB (最低有效位)、您仅考虑 N。对于24位转换器、LSB 将为满量程的1/(2^24)。 这也是正满量程的1/2^23。

    ENOB 来自进行测量时发现的峰峰值噪声。 此 LSB 大小不是根据 ENOB 计算得出的。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    这就是我需要的。我对它非常困惑。感谢你的分层。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    请您解释一下这个小问题:"ENOB 来自测量时发现的峰峰值噪声。 "因此、我可以使人达到恒定 LSB、而不是通过 ENOB 进行计算

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、


    ENOB 是相对于满量程测量的噪声测量值。 它是 ADC 动态范围的测量值。 它是根据 ADC 测量中的噪声计算得出的。 测量噪声的一种方法是将输入短接在一起、以查看失调电压、并通过一系列测量结果查看噪声。 噪声可通过标准差或样本数量足以满足要求的峰间值进行量化。

    为了计算 ENOB、我们通常从峰峰值开始。 例如、假设我们有一个24位 ADC、偏移测量显示了70个代码的峰峰值测量。 等效的 ENOB 为:

    ENOB = log[(2^24)/(70)]/log (2)= log (239674.5)/log (2)=(5.380)/(0.301)= 17.87位

    这是我们用于精密数据转换器的测量值。 在其他数据转换器中、尤其是在音频或高速转换器中、此指标基于信号功率而不是满量程信号、并包括失真测量。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    非常感谢。

    embedded-lab.com/.../

    我是否可以在上面的文章中知道、计算出的电流分辨率是正确的或不正确的。
    在最后一节中、您可以看到计算结果。我们需要与1LSB 相乘还是需要进行分频。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、


    我不确定我是否理解这个问题。 我确实进行了快速计算、看起来是正确的。 从 ADC 分辨率开始、我得到:

    ADC LSB = 5V/1024 = 4.9mV

    运算放大器增益为8.7V/V 时、测量输入(电阻器上)的 LSB 大小为:

    测量 LSB = 4.9mV/8.7 = 0.56mV

    Ω 0.286k Ω 的感测电阻、这意味着电流中的 LSB 为:

    0.286Ω 中的 LSB = 0.56mV/μ s = 0.00196A


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    谢谢你。

    此致
    哈里