This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC 和线圈之间走线下方的平面或无平面

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709731/ldc1612-plane-or-no-plane-under-traces-running-between-ldc-and-coil

器件型号:LDC1612

您好、TI 专家、

我目前正在使用 LDC1612和平面拉伸 PCB 线圈为电感传感器布置电路板。  线圈周围的平面被切断。  电容器放置在线圈附近。  我确实提供了一个与 LDC 附近评估板上的共模滤波器非常相似的共模滤波器。

由于 LDC 和传感器线圈之间的应用驱动物理距离、从 LDC 到线圈的走线长度约为1.7英寸。  我正在辩论是否应该在地面上运行这些迹线。  如果我这样做、我基本上会产生一个寄生、并且-由于 PCB 的高 CTE -与电容器并联的几 pF 高温度系数电容器、这可能会增加传感器已经很明显的温度漂移。  另一方面、在这些布线下方省略接地平面可能会由于产生的更高阻抗而增加传感器的噪声敏感性。  分立式滤波器可能足以消除噪声问题、也可能不足以消除噪声问题。

是否有任何想法和/或经验数据?

谢谢!

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我们建议不要在 INA 和 INB 布线下方使用接地平面。 只要在 INA 和 INB 走线附近没有布线的噪声信号、就应该通过 LC 振荡电路本身用作窄带通滤波器来保护它们不受噪声问题的影响。 与噪声相比、随温度变化的潜在寄生电容漂移更有可能影响测量。

    此致、