This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44:是否可以在低于125MSPS 的速率下运行器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44EVM, ADS54J64, ADS54J64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709311/adc34j44-is-it-possible-to-operate-the-device-at-lesser-than-125msps

器件型号:ADC34J44
主题中讨论的其他器件: ADC32J44EVMADS54J64ADS54J64EVM

你(们)好

我对 ADC34J44EVM 和/或 ADC32J44EVM 感兴趣、并想知道是否有办法以低于125MSPS 的速率运行四通道 ADC、以及如何操作。 我已经有一个 TSW14J56。

我为上述 EVM 安装了 GUI、只能在相关目录中看到 config1.cfg 和 config2.cfg 文件、并且无法找到用户指南中提到的任何其他 cfg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../External-Clock.zipHiAravind、

    是的、这是可能的。 请参阅随附的文件、并按照 Power Point 中包含的说明进行操作。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Brock!

    这也是实现 ADS54J64 EVM 更低速率的相同方法。 如果需要、此 EVM 可让我选择以更高的速率进行采样、而不是以125MSPS 的速率进行最大输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    是的、ADS54J64EVM 可以采用类似的方式进行配置;但是、必须执行其他步骤。 请参阅 ADS54J64EVM 用户指南的第3.3节。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dan!

    因此、如果我想以100MSPS 的速率使用 ADS54J64EVM 对四个通道进行采样、我可以使用200MHz 的外部时钟(使用板载时钟无法实现这一点)并按照与您在上一个 Power Point 文件中提到的步骤类似的步骤进行采样、对吧?

    我假设我还需要另一个配置文件来执行此操作。 如何生成此配置文件? 每次我们更改采样率时、都很难在论坛中提出问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    是的、并且 ADS54J64EVM 已存在用于执行此操作的配置文件。 频率发生变化时、无需更改此配置文件。 有关硬件配置、请参阅用户指南中的第3.3节。

    此致、

    Dan