This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J2700:寄存器0x006数据表问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709749/adc12j2700-reg-0x006-datasheet-question

器件型号:ADC12J2700

您好!

我的客户正在使用 ADC12J2700。  为了确认配置 I/O 操作、它们读取以下寄存器值:

寄存器0x003 (芯片类型):         0x03 (预期为0x03)
寄存器0x006 (芯片版本):     0x03 (预期为0x13)
寄存器0x00C-D (供应商 ID): 0x0451 (预期为0x0451)

在数据表上、他们正在使用(doc SLAS969D - 2014年1月、2017年10月修订)、第61页、 其中寄存器0x006 (芯片版本)的预期值为0x13、而不是0x03。  寄存器0x006的数据表中是否可能存在错误?  我想确认0x13是否为预期值。

谢谢!

Errol Leon

应用工程师  

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol
    对 ADC12J2700进行了设计更改、当时芯片版本寄存器从0x03更改为0x13。
    2017年初发布了 PCN (产品变更通知)、以通知客户有关所需变更的记录。 PCN 编号为20170316002。
    如果芯片版本读取0x03、则表示它们在设计更改之前制造的器件。
    此致、
    Jim B