This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709712/ldc1101evm-ldc1101evm

器件型号:LDC1101EVM

我想知道、该模块是否能够记录传导散射枪达到1500fps、并在传感器线圈的5"范围内通过的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可能会获得一些工作成果、但我相信这将非常具有挑战性。 EVM 的默认线圈过小、无法检测5英寸远的任何物体。 感应距离仅取决于线圈的直径、因此您需要直径更大的线圈。 但是、当目标与线圈的尺寸大致相同时、您将看到器件的最强响应。 如果您使线圈变大以提高感应距离、则会减小来自目标的响应强度。 通常、我们的目标是平坦的表面、因此圆角表面也会减小目标的响应。 该器件的转换速度足以检测目标、但目标形状可能会使应用不可行。 如果您计划使用 LDC1101EVM 测试应用、我建议阅读以下两个应用手册:

    LDC 传感器设计

    LDC 目标设计

    此致、