This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如何在 ADS1220上改变高达5VDC 的 Vref?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709586/ads1220-how-to-vary-vref-on-upto-5vdc-on-ads1220

器件型号:ADS1220

尊敬的先生:

   我尝试将 ADS1220 Vref 值更改为5V 以进行输出计算。 但 Vref 值的变化量不能超过2.048V。

请帮助我更改 Vref 值5V,我正在使用 Arduino UNO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chantrababu、

    欢迎来到 E2E 论坛! 默认基准设置为2.048V 内部基准。 第一件事是确保模拟电源的 AVDD 施加电压为5V。 第二、您必须在模拟电源的寄存器设置中使用基准电压选择、或者对基准输入引脚应用外部基准、并在寄存器设置中选择所需的基准。 最简单的方法是使用模拟电源(AVDD-AVSS)基准输入设置。 配置寄存器2的寄存器设置如 ADS1220数据表第42页所示。 电压基准多路复用器选择位7:6、对于用作基准的模拟电源、您应该将这些位设置为"11"。

    此致、
    Bob B