This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:绝缘 Σ-Δ ADC 的同步

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2520, AMC1306E25, AMC1303E2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709684/amc1306e25-synchronisation-of-insulated-sigma-delta-adc

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件:AMC1303M2520AMC1303E2520

您好!

我有一个跟进问题表: https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/611464?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:249496 

我现在有一个 FOC 型应用、可能最好对所有同步的电流和电压进行采样。 (我需要测量三相电流、三相电压、直流电流和直流电压=刚好足够的出厂 SDFM。)

1) 1)  为什么我应该使用7* AMC1306E25 和1* AMC1303M2520将时钟线连接在一起、然后将 8 * 1行曼彻斯特编码数据连接到 DSP? 这是如何实现的?

2) 2)我为什么要将 clk 线路引入 DSP? 我为什么要使用 DSP 生成 clk?  

此致、  

Marko Antesic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    与 DSP 的位置相比、它更多地取决于 AMC1306和 AMC1303器件的布置。 此外、使用来自一个 AMC1303的7个时钟负载可能会稍微推动它。 您可以考虑将 DSP 的一条时钟线馈送到八个 AMC1306器件的时钟缓冲器中。 在曼彻斯特侧、是 DSP 的内部时钟进行解码、因此您无需将调制器时钟反馈到 SDFM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    以实现快速响应。

    所有 AMC 器件均位于1个电路板边缘。 而 DSP 位于电路板的中间位置。 与之类似的时钟长度为200mm 的最远 AMC 器件。

    我可以将振荡器放在一端、将终端放在另一端、然后用短的时间将 clk 线路连接到此线路。 那么、由于这是一个4层电路板、传播延迟将~ 6ns/m、因此~ 1.2ns。 如果数据线与最远的 ADC 相同、则这仅意味着1ns 不同步。 那么、没有问题吗?

    如果我使用 DSP 生成 clk、是否有任何显著的增益?

    编辑:

    或者、您是说一个时钟缓冲器、它可以使 clk 线路多倍并驱动每个芯片分裂?  


    此致、
    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    我是说一个驱动2-4个器件的时钟缓冲器、您不必单独驱动每条线路。 使用 DSP 时钟没有明显的增益、外部振荡器正常-或者您之前提到的 AMC1303选项、我仍然建议您使用缓冲器、因为7个器件会将时钟输出加载到低电平。 我还想您也希望使用曼彻斯特输出版本 AMC1303E2520、否则您必须将 AMC1303M2520的 CLKOUT 路由回该 SDFM CKX 输入、并在模式1下运行该通道。