This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:无法下载 DAC8811.xml 的配置文件

Guru**** 2911180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811EVM-PDK, DXP, DAC8811, DAC8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708417/dac8811evm-pdk-unable-to-download-config-files-of-dac8811-xml

器件型号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DXPDAC8811DAC8881

我 安装 到 DAC8811EVM-PDK 的 DXP  但是、不会下载 DAC8811.xml 的配置文件。

是否可以发送 DXP 的配置文件?  

此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件配置文件可在以下位置找到: ftp.ti.com/.../DAC8811.xml

    对于未来的读者-请注意、我们正在从 FTP 服务器迁移、并且上述链接在不久的将来可能不会激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin - San

    抱歉。 我弄错了器件名称。

    我们需要 DAC8881的配置文件。

    是否可以再次设置 FTP。  

    此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以访问: ftp.ti.com/.../DAC8881.xml