This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:是否可以为 DAC60508设置三态输出?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709461/dac60508-is-it-possible-to-set-3-state-output-for-dac60508

器件型号:DAC60508

大家好、

是否可以为 DAC60508设置三态输出?


我认为 这不是、但希望在情况下进行确认。
(我认为在断电模式下、输出只是通过一个1k Ω 电阻器连接到 GND。)

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    感谢您的查询。 正确的是、断电会切断放大器并将输出连接到1k 下拉电阻器。 我们没有 DAC60508的高阻抗选项。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师