This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7867:与 ADC101S021兼容的 SPI 格式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7867, ADC101S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709544/ads7867-spi-format-compatible-to-adc101s021

器件型号:ADS7867
主题中讨论的其他器件: ADC101S021

您好!
客户希望使用 ADS7867。 他们询问是否可以使用 ADC101S021作为第二个时钟源。 SPI 格式是否相同、以便它们可以使用相同的软件?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    假设客户在 VA = 2.7V 至3.6V 的范围内工作、这些器件彼此相当。

    关于 SPI 接口、如果您如下面所示比较两个器件的接口时序波形、您将看到 ADC101S021要求每帧有16个 SCLK 边沿、但 ADS7867可以在14个 SCLK 后终止帧。 由于 SDO 在第14个 SCLK 下降沿之后为三态、并且下一个帧由 CS 下降沿启动、因此 ADS7867的额外时钟正常。

    ADS7867时序图:

      

    ADC101S021时序图:

    因此、如果主机控制器固件使用16个 SCLK 构建、即使对于 ADS7867、也应该可以对两个器件使用相同的固件。

    此致、

    Sandeep