This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:82121安培的双路 LMFSHd 模式;2个 Tx

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709098/dac38rf82-duc-lmfshd-mode-of-82121-2-tx

器件型号:DAC3282

我已经完成了将 DAC32RF82用于我的一个应用,在 DUC 中,LMFCHd 模式(JESD)为82121 (2TX), 但当我尝试为 Virtex 7生成此 JESD 模式的测试数据模式时,它看起来像是 Xilinx JESD 内核不支持 F=1模式。给任何人尝试此特定模式的 Virtex 7,如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vamney:

    此模式与 LMF=841模式非常相似、主要区别在于传输层中的数据格式化。 数据表表表表10和12对此进行了说明。 此外、请与 Xilinx 联系以了解该模式的支持情况。

    谢谢、
    埃本