This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:ADS7863A

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709341/ads7863a-ads7863a

器件型号:ADS7863A

在模式3中、在串行输出上首次转换可用之前、似乎需要16个时钟周期。 这是真的吗?

请回复 dcbleick@ra.rockwell.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当使用模式 III (M0 = 1和 M1 = 0) 时,该器 件会自动对差分输入之间的通道进行循环(忽略 SDI 寄存器 C[1:0]),并在 SDOA 和 SDOB 上输出数据。

    是的、您回答正确。  根据数据表的图35、器件将首先转换通道0:器件在第一个帧上选择 Ch0、并在第二个帧上执行两个 CHx0的转换。 CHA0和 CHB0的12-B 数据分别在 SDOA 和 SDOB 的第二个帧上提供。  数据表的图35如下所示...

    谢谢、

     此致、

    Luis C