This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:AMC1203问题

Guru**** 2506395 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1203, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709306/amc1203-amc1203-issue

器件型号:AMC1203
主题中讨论的其他器件: ADS1202

您好!

我对 AMC1203有几个问题。 您能帮助我尽快解释一下吗?

1. AMC1203文档中的 OSR 是否与  sinc3滤波器中的抽取率概念相同?为256?

 2.抽取 率是 MCLK 时钟的分频因子吗?

3. 将 ADS1202与 FPGA 数字滤波器相结合、以便在电机控制应用中进行电流测量

在本文档中、Sinc3的滤波器(由 FPGA 设计)总线输出带宽为25位。 问题是 最终输出的结果如何对应于16位采样分辨率(AMC1203编写的文档是16位分辨率)?

关于第三个问题、在将 ADS1202与 FPGA 数字滤波器结合用于电机控制应用中的电流测量的文档中、 最终输出数据 CN5为25 (可在 VHDL 程序中找到)、但在最近的 VHDL (slac055)下载文件中、CN5为24。

在 slac055中:当抽取 率为256时,选择较高的16位作为输出值,因此我想问我们应该为 CN5.25位还是24位选择什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    如果您查看 AMC1203数据表中的各种规格表、您可能会注意到所有项目都假定使用 OSR 为256的 SINC3滤波器。 在本例中、OSR 和抽取率是相同的概念。 然而、抽取不是 MCLK 的除法-它是采样以较低的数据速率进行累加和平均、调制器时钟速度保持恒定。 对于数字滤波器问题、"挑选16位"的概念完全是一个便利的问题。 例如、如果 Sinc 滤波器以 Sinc3结构和256的过采样率运行、则数据值将在–16、777、216到16、777、216的范围内、这表示25位。 要获得–32、767至32、767的最大16位范围、您需要将数据移动9位并保留数据的高16位。