This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4126:时钟选项

Guru**** 2916600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4126, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708414/ads4126-clocking-options

器件型号:ADS4126
主题中讨论的其他器件: CDCE72010

大家好、

我想更详细地了解一下 ADS4126上的时钟。

数据表显示了一个标有 CLOCKGEN 的内部方框图。 这是什么? 此器件能否生成自己的时钟、或者必须同步到外部时钟输入或振荡器? 如果是前者、我们可以推荐什么 TI 时钟器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    这个块接受输入时钟、将其延迟、然后创建一个 与输出数据对线的输出时钟(基于输入时钟)。 它不是时钟发生器。 关于时钟器件、我将咨询时钟组。 我们的其中一个电路板使用了 CDCE72010、该器件工作得非常好。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    另一个问题、

    为了节省功耗并减少 EMI 辐射,我希望在不进行测量时关闭 ADC 的电源时钟。  该数据表‘了四种断电模式中的三种模式的唤醒时间,但未能引用“输入时钟停止”案例的相关信息–请参阅下面的片段。  

    您是否能够对此进行澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    我想这将是数据表图8中所示的内容。 我已将此问题发送给设计团队并等待他们的回复。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请在您获得该信息后通知我。