This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5640 CCD AFE 在 TI.com 上无信息

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708987/vsp5610-vsp5640-ccd-afe-no-information-on-ti-com

器件型号:VSP5610

客户表示他们使用 TI 器件 VSP5640、并有一些问题。 但我没有找到有关此设备的任何信息。

它是旧器件还是不再制造?

您能否与我分享有关此器件的信息、或者您是否有任何推荐的 CCD/CMOS 产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如电子邮件中所述、我们将根据个人请求共享数据表。 此器件为 NRND (不推荐在新设计中采用)、将按具体情况进行处理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭该主题、因为讨论已脱机。