This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214的屏蔽设计问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709216/fdc2214-the-shield-design-question-for-fdc2214

器件型号:FDC2214

大家好、

如果客户使用 无源屏蔽、则必须了解如何将 GND 连接到 FDC2214的屏蔽层。  

他不知道 FDC2214的屏蔽层是什么。 您是否会向我发送连接图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    如果客户使用无源屏蔽、则其 PCB 在其传感器的整个区域和 INxA/INxB 布线下方需要一个 GND 层。 请注意、该方法会降低传感器的灵敏度。 他可能需要改变 GND 层和传感器层之间的距离、以实现所需的灵敏度。

    此致、