This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:RDATA 命令

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709157/ads112c04-rdata-cmd

器件型号:ADS112C04

你好

我是 IC ATE (自动测试设备)的测试工程师。  

我目前正在使用您的 ADS112c04器件、需要进行一些说明。  

1)使用 RDATA cmd,我们可以读出2个字节的数据。 数据的第一个字节正常、而第二个字节始终锁存到高电平(全部为8位)。  

由于主器件是这里的测试器、因此它无法在读取第一个字节后提供 ACK。 这是否会影响 ADC 器件 SDA 线上可用数据的第2个字节?

2) 2)在连续转换模式下、DRDY 是否仅在读取转换后的数据时才会变为高增益?  在我的情况下、DRDY 始终处于低电平、看起来根本不会恢复高电平。 这是问题吗?

期待您的回复。

谢谢

Mahitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahitha、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS112C04数据表的第39页讨论了 RDATA 命令。 器件在第一个字节向 ADS112C04发出数据第一个字节按预期接收的信号后会看到 ACK。 主器件应能够在接收数据时发送 ACK。 当在第一个字节上接收到 ACK 时、通信结束、因为 ADS112C04不知道要执行什么操作、因为通信被指示为失败。

    DRDY 引脚为开漏、因此该引脚上必须有一个上拉电阻器。 数据表第36页的第8.5.1.3节讨论了 DRDY 引脚。 如果缺少上拉电阻器、DRDY 将看起来永远不会变为高电平。

    如果在连续模式下未读取之前的转换结果并且下一次转换完成、则 DRDY 应在2个 tmod 周期内保持高电平脉冲、以表明新的转换结果已准备好读取。

    此致、
    Bob B