This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80

Guru**** 2519950 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709109/adc32rf80-adc32rf80

器件型号:ADC32RF80
主题中讨论的其他器件:TSW40RF80EVM

你(们)好

我使用带 ADC32RF80的 TSW40RF80EVM 对填充有1005 M 正弦信号的脉冲进行数字化。然后 ADC DDC 将它们与1000M 进行混合、将其抽取4并进行滤波。 TSW40rf80evm 连接到 TSW14J56。 正弦信号具有相等的初始相位、但 ADC 之后的正弦信号(由高速数据转换器捕获)具有不同的相位。 如何解释? 如何使相位相等? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您驱动两个 ADC 输入、并且每个输入都是相位匹配的。 NCO 的编程会引入相位变化。 您可以将 NCO 与将与 SysRef 同步的软件同步。 'J56卡将同时捕获所有通道、因此您可以观察每个通道(捕获后)以确保相位匹配。

    -RJH