This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:为 AFE5809EVM 加电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706842/afe5809evm-powering-up-afe5809evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

你(们)好

 我通过向 JP6连接器提供+5V 和-5V 电压为 AFE5809EVM 上电、但会自动出现压降、模块未上电。

可能的解决方案是什么。 最大值也是多少 额定电流?  

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    请确保5V 和-5V 电源没有电流耗尽。
    2A 的电流容量就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果我们向通道 J1至 J8提供任何输入、它将如何反映到我们的 LVDS 输出 P10连接器中?
    此外、我们可以为这些输入通道 J1至 J8提供的信号的最大电压是多少

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们通过施加输入信号来获得 AFE5809EVM 中 LVDS 输出的频率是多少?
    我们如何测量它?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    在 AFE5809数据表中、有关输入通道上信号的最大电压、请参阅电气特性表(第7.5节)中的最大线性输入电压。

    请参阅图1、了解输入时钟频率(Fclkin)与 LVDS 时钟频率之间的关系。