This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:温度传感器的典型电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1118, ADS1220, ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708784/ads1232-typically-voltage-of-temperature-sensor

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1220ADS124S08ADS1248

大家好

数据表第13页/ 温度传感器(仅限 ADS1232)/...   通常 、二极管电压的差值为111.7mV @ 25°C
我的问题:此值的典型程度如何?  数据表给人的印象是、这个111.7mV @ 25°C 非常 精确、

在28.3°C 下、I 测量值为118.8mV (相当于43.8°C)。 当我升高或降低温度时、器件正常运行。
VREF:4.96V

我是否有问题?

此致

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehmet、

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、我找不到为 ADS1232的温度传感器收集的任何特定数据。 在我们的器件最终测试中、未对该传感器的精度进行修整或测试。 作为一些示例、我们的一些较新器件精度方面众所周知、例如 ADS1118、ADS1220或 ADS124S08。 像 ADS1232这样的较旧器件基于理论值、因为二极管特性是相当可预测的。 但是、由于器件之间存在某种工艺差异、因此可能存在一些差异、可能存在几度。

    由于器件的自发热以及封装与环境温度的差异、还可能会增加一些温度。 您会发现差异很大、这是了解该器件中使用的温度传感器响应的唯一方法、因此您确实需要使用某种形式的校准。 通常、两点校准可能非常有效。 初始25度 C 值很可能不正确。 对于 ADS1248、25°C 的值为118mV、这与您看到的结果更加一致。

    我还应该提到、通过启动自偏移校准来消除任何器件偏移非常重要。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob、非常感谢您的快速而详细的回复。