This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 - JESD 测试模式

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708792/adc12dj3200-adc12dj3200---jesd-test-mode

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、团队、

我们将使用 ADC12DJ32xxx GUI 中的配置文件配置 ADC12DJ3200。

配置看起来很好、很清晰。

如果我们要先在 JESD 测试模式(PRBS)下开启 ADC、我们是否仅需要相应的 JMODE 配置文件和寄存器0x205、PRBS 流将在 JESD 通道上持续播放?

我们是否有任何类似的配置示例:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12DJxx00 GUI\Configuration Files\

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    我们正在研究您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、日落
    要使用任何 JESD204B 测试模式、只需在 JESD_EN = 0时将 JTEST 值设置为所需的测试模式。
    设置所需的 JMODE 和测试模式以及所有其他设置后、设置 JESD_EN = 1。 所选的 PRBS 测试模式将连续输出。 我相信、只要 JESD_EN = 1、PRBS 测试模式就会开始输出数据、并且不依赖于~同步输入的状态、但是为了确保没有问题、最好设置~SYNC = 1。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    日落