This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7807:首次读取 ADS7807的数据

Guru**** 2917100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707366/ads7807-first-read-data-of-ads7807

器件型号:ADS7807


亲爱的、大家好

客户有关于 ADS78xx 的问题。
我从客户那里得到了 ADS7807的原理图。


借助此电路配置、VANA 和 Vdig 可保持稳定、ADC 的数据可在100ms 或更长时间后读取。
此时、R1in 的电压为0.6V。
当发生这种情况时、该值仅在第一次访问时为0x3FFB。
如果正常、从 ADC 读取的值应该在0x8881左右。
您能找到这种现象发生的原因吗?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有可通过 pins1 R1in 和3 R2in 处的外部电阻器配置的输入范围、如数据表和下面的图7所示。 在使用这些外部电阻器时、器件将无法正常工作。

    从原理图中可以看到、客户使用的是1-5 V 输入、这意味着0-5V 输入范围配置最适合他们。 如果没有硬件修整、客户 应实施第二个电路配置。

    它们需要添加突出显示的外部电阻器、并将输入信号连接到引脚3处的100欧姆电阻器。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Cynthia-San、

    感谢您的支持。
    由于客户的电路与其他传感器具有相同的电路板设计、因此需要±10V 支持。
    因此、电路配置是从所示图表的最左侧创建的。
    即使在这种情况下也需要限制电阻吗?
    此外、由于没有限流电阻器、我能否理解、只有第一个 ADC 的读取值会导致读取值严重不按顺序的现象?

    如果可能、请告诉我在没有限制电阻的情况下、为什么第一个读取数据值出错。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您的澄清。

    外部电阻器用于补偿内部发生的偏移和增益调整、如果客户对这些调整满意 或计划在软件中进行校准、则无需实施外部电阻器。

    请记住、在初始上电时、并行输出将具有无效数据。 客户是否在每次读取(R/C)脉冲(初始上电后的第一个脉冲除外)读取正确的数据?

    如果客户可以提供 RC、CS、字节和忙状态的示波器截图、 我可以查看并确保计时正确

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Cynthia-San、

    感谢您的支持。
    客户删除了复制环境、因此没有详细计时部分。
    但是、下面提供了一个原理图示波器截图。

    在重现现象时使用

    正常

    请确认。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    只是为了澄清、当您说"先读"时、您意味着在初始上电后是什么意思? 当器件首次上电并更改为并行模式时、输出寄存器将不会保存有效数据、并且需要进行虚拟读取、这是预期的行为。

    此外、如果器件已断电、则仅当输出尚未通过串行端口移出时、它才会保存有效信息。

    从我可以看到的情况来看、时序看起来不错。 由于客户不断进行自己的设计、我想指出 数据表图2中的时序图。 同时、该器件仅 在 RC 为高电平且 CS 保持低电平时具有有效数据。 这意味着 CS 可通过硬接线接地、并且只能使用 RC 读取转换结果。 这只是一个选项、它们也可以继续使用这两个信号。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cynthia-San、

    感谢您的支持。

    >只是为了澄清,当你说“第一次读”时,你是指初次上电后的意思吗?

    是的、"首次读取"在初始上电后徘徊。
    ADS7807的数据表没有提到打开电源后需要虚拟读取、但这意味着有必要?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、

    很抱歉、数据表对此应更加清晰。 它仅表示在初始上电后会有不确定的数据、但还应说明如何处理。 使用虚拟读取,这将清除错误的数据。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cynthia-San、

    感谢您的回答。
    我会回应客户。

    谢谢、Masami M.