This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:与 TM4C123连接的 ADS8332

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708321/ads8332-ads8332-interfaced-with-tm4c123

器件型号:ADS8332
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

我已经在 SSI2上连接了 ADS8332和 TM4C123。  

配置为20MHz 的时钟。

写入配置寄存器 CMR + CFR = 0xE7BD。 (在示波器上探测)

但使用0xC000读回 CFR 我不会返回0x7BD。

请告诉我出错的地方、随附的是我的代码和原理图。

谢谢、此致、

Dileepe2e.ti.com/.../ADS8332.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dileep、您好!

    您能否确认 REF-引脚已连接至 AGND? 如果未接地、这可能会导致不可预知的行为。 此外、请提供针对 CFR 读取和写入操作的/CS、SCLK、SDI、SDO、/CONVST 的波形范围捕获。

    谢谢、
    Keith N.
    精密数据转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    是 REF-引脚连接到 AGND。 我已经捕获了随附的波形。

    此致、

    Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dileep、

    ADS8332在时钟的下降沿读取 SDI 引脚上的数据。 它要求 SDI 和时钟下降沿之间具有8ns 的设置和保持时间。 看起来您在上升沿计时。

    请调整时间以查看这是否解决了问题。

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 转换器