This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:ADS1013在 EVM 问题中更换 ADS1015

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708670/ads1013-ads1013-replace-ads1015-in-evm-issue

器件型号:ADS1013
主题中讨论的其他器件:ADS1015、

大家好、

我将 EVM 中的 ADS1015替换为 ADS1013、因为除了某些寄存器和 PGA 设置外、几乎相同。 我将 U1替换为 ADS1013。 但我在下面有问题和问题。

当我将其配置为单端模式 AIN0-GND、并且我在 AIN0-GND 上施加1V 电压时、输出电压不是1V。 输出不正确。 我发现 ADS1013没有多路复用器。 那么、我可以通过单端信号驱动 ADS1013吗? 如 AIN0=1V 和 AIN1=0V?

2 EVM 用户指南原理图现在不是电路板的原理图。 它似乎过时了。 您能否分享最新的原理图? AINx 和 J1之间没有电阻器。

3对于 ADS1013的替代产品、我还需要注意哪些方面?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您可以更换器件、但 ADS1013的功能与 ADS1015不同。 我将按照您提出的顺序回答您的问题。

    ADS1013没有单端模式。 唯一可用的输入是 AINP=AIN0和 AINN=AIN1。 下面是配置寄存器设置的一部分、用于显示受限输入:

    2.原理图在发布后很快就更新了。 我相信这些是最新的原理图:

    e2e.ti.com/.../ads1x15_5F00_sch_5F00_c.pdf

    3.为 ADS1013更改 ADS1015时、功能将会减少。 不过、所有信息均可在数据表的表6中找到。 以下是设置或删除的功能。

    -输入多路复用器限制为 AINP=AIN0和 AINN=AIN1

    -输入范围只能设置为±2.048V

    -没有比较器模式

    -没有警报/RDY

    配置寄存器中的位4:0将在 ADS1013中不起作用。

    希望这能解答您的问题。 如果您对 ADS1013或 EVM 有任何其他问题、请告诉我。

    吴约瑟