This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:有关 ADS8900B MultiSPI 配置的问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01351, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708740/ads8900b-questions-for-ads8900b-multispi-configuration

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件:TIDA-01351

各位专家:

我们的客户正在评估 ADS8900B 并查看有关 TIDA-01351中所述 MultiSPI 配置的一些评论、但他们想知道这两种配置的优点和缺点是什么、我们更喜欢哪种配置?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    图6的最大优势是减少了连接到2个 ADC 所需的 IO 线路数量、但您只能同时采样。 图7将提供更大的灵活性和完全独立的控制、允许同时或独立采样、但需要更多的 IO 线路。

    关于超声波应用的具体细节、我要求系统团队进行评论。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用