This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:LDC1314DIAL-EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708717/ldc1314dial-evm-ldc1314dial-evm

器件型号:LDC1314DIAL-EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1314

是否有用于直接与 LDC1314DIAL EVM 上的虚拟 COM 端口进行通信的示例代码?

谢谢!


Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    遗憾的是、我们没有任何可用的示例代码。 如果无法将提供的 GUI 用于评估目的、则需要从头开始编写代码。 您可以尝试堆栈溢出来查看是否有任何人具有用于 USB 通信的通用示例代码。 如果您在此过程中对 LDC1314或拨号 EVM 有任何特定于器件的问题、请随时发布、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、