This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:采用定制 LabVIEW 程序的 BSOD

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708571/ldc1612evm-bsod-with-custom-labview-program

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612

您好!

我使用 TI 的 LabVIEW vi 开发我自己的 vi。 VI 从 LDC1612 EVM 连续读取数据。 在录制几分钟后、我将看到蓝屏。 LDC EVM GUI 不会发生这种情况。 是否会建议解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    遗憾的是、我们无法再支持之前提供的 LabVIEW 代码。 我建议您尝试一个以 LabVIEW 为中心的论坛、看看是否有人可以在那里为您提供帮助。 如果您有任何特定于器件的问题、请随时发布、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、