This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708654/ads1120-ads1120-issue

器件型号:ADS1120

设计

在 正常模式下、ADS1120的日期速率高达1k 请检查通道是否具有1k 的日期速率、或总共四通道是否具有1K 的数据速率。

采样点是什么?例如,在1K 数据速率的采样时间是1ms,但在这个1ms 时间窗口中,采样点是什么,采样结果是一次采样或几个采样,然后得到平均值。

3.at DR = 20SPS、为什么 Date 筛选器可以过滤50Hz 和60Hz 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user5195014、

    ADS1120是一款过采样转换器。  输入实际上是以调制器速率进行采样、在正常模式下为256kHz (在 Turbo 模式下为512kHz)。  请参阅 ADS1120数据表中的第8.3.3节。  调制器输出通过器件内的 FIR 数字滤波器(第8.2.4节)进行处理、并抽取至输出数据速率。  FIR 数字滤波器的设计实现可在20SPS 时实现50Hz 和/或60Hz 频率抑制(使用适当的寄存器设置)。  较高的数据速率没有足够的数据来使用此调制器/滤波器实现来精确滤除这些频率。

    除数据表外、您可能会发现以下应用手册有助于了解器件的基本操作:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slyt423

    http://www.ti.com/lit/pdf/slyt438

    http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa230

    ADS1120使用单个 ADC 和输入多路复用器。  在1000SPS 标称输出数据速率下、一次只能选择一条输入测量路径、一条测量通道所需的时间约为1ms。  但是、实际转换时间与标称速率略有不同。  标称数据速率(如数据表第28页的表11所示)四舍五入为更简单的数字。 实际时间将取决于工作模式(正常或 Turbo)、转换模式(单次或连续)和真正的振荡器工作频率。  如第7页的电气特性表(内部振荡器)所示、内部振荡器的变化量可高达+/-2%、并且这个差异将与数据速率成比例地变化。  对于1000SPS 寄存器设置,使用内部振荡器时,连续模式的实际速率约为988.4SPS (1/(1/4096000)*4144)+/- 2%。

    通过4个通道的总周期时间还取决于快速处理数据并更改为下一个多路复用器输入通道的能力。  在1000SPS 的标称速率下、四个通道的循环时间将超过4ms。

    此致、

    Bob B