This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:与 SPI 通信时会干扰模拟输入信号

Guru**** 2667895 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708530/ads8332-analog-input-signal-would-be-interfered-when-communicating-with-spi

器件型号:ADS8332

大家好、

我的客户正在使用 ADS8332、发现当 MCU 通过 SPI 与 ADS8332通信时、INX 输入信号将受到干扰。 如果不进行通信、则 INX 变为正常并清零。 因此,SPI (数字电路)似乎会影响模拟输入电路。 已检查客户电路和布局设计、模拟接地和数字接地分离、并遵循设计指南。 客户需要知道为什么以及如何避免这种情况? 请检查。 谢谢。

左侧下方是 SPI 不工作时的 INX 输入信号、而右侧是 SPI 工作时的 INX 输入信号。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    不幸的是、图片并未贯穿其中。 您可以尝试重新发布吗? 这可能是电路板布局问题、但可能是一条非常微妙的路径、其中数字边沿耦合到模拟输入中。

    帮助进行数字耦合的一种方法是添加与每个数字线路串联的50欧姆电阻器。 它们将与引脚输入电容配合使用以创建低通滤波器、从而降低总噪声。

    此致、
    Keith N.
    精密数据转换器