This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263过压恢复行为

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707764/ads5263-ads5263-overvoltage-recovery-behavior

器件型号:ADS5263

我们目前正在评估 ADS5263 14/16位100MSPS ADC 的性能,我在数据表中注意到,它可以在施加的正弦波的时钟周期内从6dB 过压恢复。 我对该功能有些感兴趣,并希望了解更多信息:

 

  1. 向 ADC 施加过压信号是否会影响器件的寿命?

  2. 过压条件是否必须均匀分布–IE 过压条件是否会在正电压与负电压(差分)之间发生更多变化?或者它是否需要对称、例如正弦波(零平均值)?  

  3. 过压条件与正常工作条件之间是否有一定的时间百分比是可以接受的?

 

如果您可以发送此规范的更多详细信息,我很乐意看到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    只要过载电压不超过绝对最大额定值、该电压就应该很好。
    绝对最大值处显示的值运行 表并不保证数据表的性能。
    下表中的注释提到、超过绝对最大值的操作可能会对器件造成永久损坏。

    过压条件不需要均匀分布。

    您能否提供有关客户应用的更多详细信息、以及器件在过载情况下运行的时间百分比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Praveen、

    那么、您说的是、如果我们不超过最大额定值、时间百分比就无关紧要了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它还取决于时间的百分比。
    请参阅 ADS5263数据表的绝对最大额定值部分7.1下的注释。