This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:温度指示

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, DELTASIGMAEVAL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708626/ads124s08evm-temperature-indication

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:DELTASIGMAEVAL-GUI、

您好!

我的客户正在 使用 DELTASIGMAEVAL-GUI 评估 ADS124S08EVM。

在此评估环境中、ADC 转换的热耦合输出能否指示为位数据而不是温度数据(xx℃)?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    遗憾的是、ADS124S08EVM GUI 中不提供将电压转换为温度的功能。 我们已经讨论过这样做、但这将是使用当前软件平台执行的一项耗时的任务。 如果我们转向不同的 GUI 平台、这可能要容易得多。

    我建议将数据保存到文件中、并将文件导入到另一个程序(Excel、Matlab 等)中、然后在那里进行转换。

    此致、
    Bob B